This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:最大布线长度

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906175/tusb546-dci-max-trace-length

器件型号:TUSB546-DCI

您好的团队,

 我们是否有 DP (XCD)、TX/RX (xEF、Xgh)、SSTX/RX (Xab)数据的最大布线长度限制供客户参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    A & B 和 C & D 之间的布线长度应遵循 USB 主机和 DP GPU 设计指南。 最大长度最终取决于实际布局、但10 - 12英寸(USB 主机/ DP GPU 和 USB 连接器之间的总距离)位于用例的上端。