This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142能否同时用于 DP1.4和 HDMI 2.0转接驱动器?

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905706/tdp142-can-tdp142-be-used-for-both-dp1-4-and-hdmi-2-0-redriver

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: TMDS181、 TMDS171

尊敬的先生:

是否可以将 DP142用作 HDMI2.0 Rx/TX 重拨?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎

    否、要支持 HDMI 2.0、需要 DP 转 HDMI 有源协议转换器。 DP142只能支持 DP1.4。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道 DP 和 HDMI 线性转接驱动器在没有 协议的情况下工作, 它不像重定时器。  同时,DP 和 HDMI 都基于8B/10B 编码和交流耦合。

    因此、我认为 TDP142线性转接驱动器非常适合 HDMI 转接驱动器。

    对吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎

    不可以、DP、HDMI 和 DP++之间存在差异。

    DP 源支持 DP 协议和 DP 信令(交流耦合)。

    HDMI 源支持 HDMI 协议和 HDMI 信令(直流耦合)。

    DP++源支持 DP 协议和 DP 信令(交流耦合)或 HDMI 协议和 DP 信令(交流耦合)。  

    TDP142是从 DP 到 DP 的线性转接驱动器解决方案

    从 DP 到 HDMI 需要从 DP 协议更改为 HDMI 协议、并将 DP 信令更改为 HDMI 信令。 这是有源协议转换器、我们没有解决方案。

    TMDS171或 TMDS181是用于从 HDMI 到 HDMI 的转接驱动器/重定时器解决方案。

    TDP142也是从 DP++到 DP 的线性转接驱动器解决方案。  

    DP158或 DP159是从 DP++到 HDMI 的转接驱动器/重定时器解决方案、通常称为无源适配器或换档杆。

    谢谢

    David