This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H-Q1:何时使用静音模式

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906009/tcan1051h-q1-when-will-we-use-the-silent-mode

器件型号:TCAN1051H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1TCAN1042-Q1

大家好、

您能告诉我什么时候使用静音模式(TCAN1051-Q1)和待机模式(TCAN1042-Q1)吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    静音和待机模式适用于应用中的低功耗应用。 通过禁用总线驱动器和接收器、待机模式使用的电流仅为正常模式的一部分。 静音模式通过禁用总线驱动器并仅启用接收器来降低收发器的电流消耗、从而有效地使收发器对总线"静音"。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我了解两种模式之间的差异、我想知道客户何时选择待机模式、客户何时为任何特定应用选择静音模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    待机通常用于汽车应用、在此类应用中、TCAN1042-Q1所连接的汽车部分未使用、因此无需开启。 整个 CAN 总线被置于一个低功耗模式、然后被一个 CAN 总线唤醒模式唤醒。  

    当总线的其余部分仍处于活动状态、但您希望节点进入较低功耗状态、同时仍将消息从总线接收到控制器时、可以使用静音模式。 可以将控制器配置为在将器件切换回正常模式之前查找特定消息。

    此致、