This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:哪条 I2C 命令更适合将 PD 控制器重置为默认参数?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905650/tps65982-which-i2c-command-is-better-for-reset-pd-controller-to-default-parameters

器件型号:TPS65982

嗨、大家好。

提前感谢您的帮助。

在我的软件中控制电源管理我通常会降低在0x32 TX 源能力寄存器中重新写入 PDO 电流的电流。

我希望尽可能简单地获得控制器的默认值(从控制器闪存开始获取默认值参数)。

Gaid 命令是否最适合此用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是 HRST 更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、HRST 命令将是正确的命令、以返回到从闪存加载的默认设置