This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:CAN#39;t LINK UP

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904408/dp83822hf-can-t-link-up

器件型号:DP83822HF

大家好、

我对该链接有一些问题。

在100BASE-FX 模式下、DP8382引脚9、10、11、12需要与 SFP 进行电容耦合?

我不确定电路是否有问题、您能帮我检查电路吗?

e2e.ti.com/.../fb_2D00_ktd700.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、  

    如果 SFP 不在内部提供耦合电容器、则需要对 SGMII 接口引脚进行电容耦合。  

    对0x0468的寄存器写入似乎无效、请遵循 DP83822数据表第8.4.2.7节中的"读取后增量"操作。 请共享0x00、0x01、0x0A 和0x10的寄存器数据。  

    您能否对随附的原理图提供一些说明、您如何指示哪些元件是 DNP 或未组装?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢你的答复。

    我修复了添加 DNP 标注的电路并共享0x00、0x01、0x0A 和0x10的寄存器数据。

    请参阅随附的。

    现在、我将与 SFP 工程师确认 SFP 内部的耦合电容器如果它们未在 SFP 中提供、哪些引脚需要添加电容耦合、是否所有 RMII 连接引脚?

    此致、

    劳伦斯

    e2e.ti.com/.../fb_2D00_ktd700_5F00_20200518.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin  

    我与工程师确认、SFP 在内部提供耦合电容器。

    请帮我检查注册、非常感谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢你的帮助。

    问题是0x00寄存器必须禁用自协商。

    非常感谢。

    此致、

    劳伦斯