This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:10/100MBase-T 和 VDDIO 3.3V 情况下的功耗

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905754/dp83867cr-power-consumption-under-10-100mbase-t-and-vddio-3-3v-case

器件型号:DP83867CR

各位专家、您好!

我想知道在数据表中没有这种情况下的功耗。
据我了解、数据表的测量条件为1000MBase-T 和1.8V VDDIO。
但是、我想知道以下情况的功耗。
・VDDIO 3.3V 1000MBase-T
・VDDIO 3.3V 100MBase-T
・VDDIO 3.3V 10MBase-T

那么、您是否会在上述测量环境后提供功耗数据?


此致、
Kazuki Kuramochi