This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:tps65987

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905749/tps65987djevm-tps65987

器件型号:TPS65987DJEVM

用于连接 TPS65987DJEVM 的 FTDI 电缆的 P/N 是多少?它如何连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    TPS65987DJEVM 只有 Aardvaark 接口(位于电路板的底部)、没有 FTDI 接口。 您可以使用板载 Tiva 对 PD 控制器进行编程。 如果您正在寻找我们在其他 PD EVM 上使用的 FTDI 芯片、则无法在线购买。

    如果我回答了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    谢谢

    普拉吉斯