This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:当 Vref1=Vdpu=3.3V 时、我想知道工作状态

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905631/pca9306-i-want-know-the-work-status-when-the-vref1-vdpu-3-3v

器件型号:PCA9306

我在设计中使用了该部件 PCA9306、连接方式与此图相同。

我的板有2个版本、  

版本1、Vref1=1.8V、根据数据表、此部件 PCA9306可以正常工作。

版本2,Vref1=3.3V (等于 Vdpu),此部件 PCA9306能否正常工作?

我想应该可以。 您能帮助确认吗?

如果无法正常工作、您能帮我推荐器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件将在 VREF1 = 3.3V 且 VREF2/EN 拉至3.3V 时正常工作。 这对传播延迟影响很小、 由于 VREF1和 VREF2之间缺少余量、这意味着 SDA/SCL 电压需要在开关通道导通之前下降到比 VREF1低~600mV 的水平。  不过、我通常不会期望这会引入与 I2C 通信相关的任何问题。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Yan