This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31-EP:差分输入

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31-EP, SN65LBC174A-EP, AM26C32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904691/am26c31-ep-differential-input

器件型号:AM26C31-EP
主题中讨论的其他器件: SN65LBC174A-EPAM26C32

团队、  

查看 AM26C31-EP 数据表和绝对最大速率(以下屏幕截图)。 此芯片组没有差分输入,它是一个驱动器芯片组,我在这里缺少什么东西了吗?

此外、对于 SN65LBC174A-EP 这样的器件、没有 ESD 表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    你是对的。 AM26C31-EP 是一款四路线路驱动器器件、可在应用中与 AM26C32搭配使用。 由于器件是在一段时间前发布的、因此它不会经历任何 ESD 测试程序、因此数据表上没有 ESD 信息。 如果您对此器件有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、  

    谢谢、  

    客户团队一直关注内部 EMI 分析的绝对最大值。  数据表中的绝对最大值显示输入端的+14V 至-14V 差分电压和输出端的-0.5V 至+7V。  

    通过团队的经验、差分驱动器芯片的情况有所不同。

    输入端没有差分信号。 输出是否应具有稳健性?  

    您能否确认这是正确的规格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我很抱歉造成混淆。 请忽略-14V 至14V 的输入电压。 输出的绝对最大值为-0.5V 至7V、 实际上没有 许多1T/1R RS-485那么宽。

    此致、

    Hao