This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:VCC 和逻辑电平检查

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905581/trs3253e-vcc-and-logic-level-check

器件型号:TRS3253E

尊敬的先生  

我有一个应用需要用于3T3R 的 RS-232电平转换器、逻辑电平为1.8V。

我有两个问题。

1。  

我能否将1.8V 的逻辑信号直接连接到 TRS3253E? 或者、我仍然需要在逻辑信号和 TRS3253E 之间使用电平转换器(1.8V 至3.3V)?

如果我可以 直接连接 TRS3253E、我需要设置 VL=1.8V、对吧?

2.

我只有3.8V 板载电压、能否将 VCC 设置为3.8V? 或者、我必须生成另一个3.3V 电压作为 VCC 吗?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、您可以通过设置 VL=1.8V 将1.8V TTL 信号直接连接到 TRS3253E。

    2) 2)您可以使用3.8V 作为电源。 对于 C1~C4配置、请遵循数据表上图8的建议(C1=0.1uF、C2=C3=C4=0.47uF)。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、