This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031QML-SP:DS90C031QML-SP 和 ADS1278-SP

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031QML-SP, DS90C032QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902051/ds90c031qml-sp-ds90c031qml-sp-and-ads1278-sp

器件型号:DS90C031QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS90C032QML-SPADS1278-SP

您好!

LVDS 发送器 DS90C031QML-SP 和接收器 DS90C032QML-SP 的最大抖动值是多少? I WAN 可将该组合用作通过1米长电缆从晶体振荡器传输到 ADC ADS1278-SP 的时钟驱动器。 时钟频率为512kHz。

谢谢

Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪纳卡、

    遗憾的是、从未为这些器件收集过抖动数据。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aniiam、

    您能否给出其范围(最小值和最大值) 至少?

    谢谢  

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinakar:

    我发现这些器件的商业级版本的测试报告非常旧: http://www.ti.com/lit/an/snla166/snla166.pdf?ts=1588695186353

    然而、由于未获取航天级器件的数据、因此很遗憾、我不知道数据是否具有可比性、也无法提供任何范围/估计。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    您知道 ADC 精度也取决于其采样时钟抖动。 这就是我要求您提供该值的原因。 否则、您能否建议任何其他具有良好抖动性能且符合航天标准的 LVDS 驱动器来满足我的精度要求?

    谢谢、

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinakar:

    我知道。 遗憾的是、这些器件没有针对抖动进行表征、因为其主要功能是简单地在 LVDS 和 LVCMOS 信号电平之间进行转换。

    但是、我们正在研究开发具有低抖动规格的新型 LVDS 缓冲器、专门用于时钟和 ADC 应用。 您能否让我详细了解您的系统要求(抖动、功率、尺寸等)?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我的抖动要求是10ps 或更高。 功率、尺寸等没有限制

    谢谢

    Dinakar