This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB 模式

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904856/tusb7340-usb-pattern

器件型号:TUSB7340

尊敬的团队:

我是否可以知道该器件如何发送 USB 模式?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您需要从 USB-IF 加载 XHCI HSETT 工具、以生成预期的 USB 2.0测试数据包。  对于 USB 3.0、您还可以使用该工具来启用 USB 3.0兼容模式。

    可从以下网址下载: https://usb.org/documents?search=&category%5B%5D=50&items_per_page=50

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jmmn:

    在您提供的网站中搜索“HSETT”时,有很多选项。

    您能不能指出用于全速(12Mbps)测试的速率?

     

    此外、该工具能否支持 ARM 平台和 Linux 操作系统?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    XHCI HSETT 工具仅适用于 Windows:

    https://usb.org/documents?search=xhsett&type%5B%5D=53&items_per_page=50

    但是、对于 USB 全速测试、不需要特殊的测试数据包/测试工具。  来自主机的常规 SOFS 用于信号质量测试。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    1.客户不确定什么是 SOFS  

    它们连接 TUSB7340和 TUSB2046、并测量接近 TUSB2046的波形

    是否有必要完成上述测试、或者以下波形应该足够了?

    根据波形、它似乎符合规格。

    3.他们使用的是 Linux,如何处理?

    4.您能否提供您的电子邮件以便我直接与您讨论?

    上升/下降:

    VIH/VIL:

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请接受我的朋友的直接沟通请求。

    1. SOFS (帧起始)在未暂停时自动从主机发送到集线器。

    2.是的、捕获的波形足以检查 TUSB7340的下行 FS 眼图。  他们可以通过连接集线器的下游器件并检查波形来检查 TUSB2046的下游 FS 眼图。

    测试 USB 全速运行时、操作系统不需要任何操作系统、因此 Linux 不会出现问题。

    此致、

    JMMN