您好!
我将在 DP 转 DP 重定时器模式下使用 DP159。 我会得到不一致的通道间偏斜、这不符合 DP 标准。 因此、我的 DP 接收器无法实现通道间对齐、并且无法正确解码视频数据。 是否可以在 DP159中消除该通道间偏移?
此致、
Aravind。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在 DP 转 DP 重定时器模式下使用 DP159。 我会得到不一致的通道间偏斜、这不符合 DP 标准。 因此、我的 DP 接收器无法实现通道间对齐、并且无法正确解码视频数据。 是否可以在 DP159中消除该通道间偏移?
此致、
Aravind。
尊敬的 David:
DP 接收器仅可校直、如 DP 规格中所述。
DP159以 DP 规范中提到的信道间偏移接收数据。 但 DP159输出具有不一致的偏斜、这与其输入端的偏斜不匹配。 DP159在其输出上传输数据时会增加不一致的随机通道间偏斜。
请告诉我是否有解决此问题的方法。
我的问题与以下 TT 中的问题类似。 我在该 TT 中找不到解决方案。 这就是我提出新 TT 的原因。 请告诉我问题是如何解决的。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/741114
此致、
Aravind。
是的。 我将按照应用手册中提到的初始化和其他每个编程序列进行操作。
我不需要 DP159来校直数据。 我需要它来保持输入中已经存在的通道间偏斜。 在我的示例中、DP159不一致地改变通道间偏斜。 在每次复位和重新初始化时、DP159输出上的通道间偏斜会有所不同。 我想知道我们是否可以通过任何方式解决这个问题。 我已确保按照 DP159规范和应用手册遵循了所有内容。
当 DP159的输入中存在通道间偏斜时会发生什么情况? 它将保持该偏斜、还是无法确定其输出上的偏斜。 我假设 DP159与 DP1.2兼容、它应保持通道间偏斜。 如果我错了、请纠正我的问题。