This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:在 DP 转 DP 重定时器模式下使用时、DP159输出中的信道间偏差不一致、不符合 DP 规格。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904526/sn75dp159-inter-lane-skew-is-inconsistent-in-the-dp159-output-and-is-not-compliant-with-dp-spec-when-using-it-in-dp-to-dp-retimer-mode

器件型号:SN75DP159

您好!

我将在 DP 转 DP 重定时器模式下使用 DP159。 我会得到不一致的通道间偏斜、这不符合 DP 标准。 因此、我的 DP 接收器无法实现通道间对齐、并且无法正确解码视频数据。 是否可以在 DP159中消除该通道间偏移?

此致、
Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind

    DP159线对间去斜功能在用作 DP 重定时器时被禁用、因此去斜功能需要由 DP 接收器处理。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP 接收器仅可校直、如 DP 规格中所述。

    DP159以 DP 规范中提到的信道间偏移接收数据。 但 DP159输出具有不一致的偏斜、这与其输入端的偏斜不匹配。 DP159在其输出上传输数据时会增加不一致的随机通道间偏斜。

    请告诉我是否有解决此问题的方法。

    我的问题与以下 TT 中的问题类似。 我在该 TT 中找不到解决方案。 这就是我提出新 TT 的原因。 请告诉我问题是如何解决的。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/741114

    此致、
    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind

    由于 DP159中禁用了线对间去斜功能、因此我们解决此问题的选项非常少、因此我们必须依靠接收器来处理去斜。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的接收器无法动态调整通道。 根据 DP 规格的定义、它固定为每个相邻信道20UI。  我们是否可以使用 DP159在不执行任何操作的情况下绕过数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind

    您是否遵循应用手册第4节中列出的 DP159加电初始化配置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我将按照应用手册中提到的初始化和其他每个编程序列进行操作。

    我不需要 DP159来校直数据。 我需要它来保持输入中已经存在的通道间偏斜。 在我的示例中、DP159不一致地改变通道间偏斜。 在每次复位和重新初始化时、DP159输出上的通道间偏斜会有所不同。 我想知道我们是否可以通过任何方式解决这个问题。 我已确保按照 DP159规范和应用手册遵循了所有内容。

    当 DP159的输入中存在通道间偏斜时会发生什么情况? 它将保持该偏斜、还是无法确定其输出上的偏斜。 我假设 DP159与 DP1.2兼容、它应保持通道间偏斜。 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind

    您能否仅通过将'b0x00写入 DEV_FUNC_MODE (寄存器0x0A)将 DP159编程到转接驱动模式?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更改 OE 引脚的初始加电配置后工作正常。 在发生故障的情况下、它的值很高。 将其拉低后、工作正常。