This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:多个 B 侧连接应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904211/tca9517-q1-multiple-b-side-connection-application

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517TCA9509

尊敬的:

根据您的数据表、两个 B 侧端口似乎无法串行连接。

然而、我们的应用是并联的、我们需要确认您是否可以在下面的示例电路(并联)中使用 TCA9517-Q1。

此示例将两个 TCA9517-Q1 B 侧端口连接到同一主机。

没关系吗?

以及 如何将三个 TCA9517-Q1并连接到同一个 I2C 主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shih、

    最好在设计器件时使 B 侧不与另一个 B 侧器件并联。 在某些情况下、这可以正常工作、但我已经看到在极少数负载条件下、当 B 侧设置为与您的设置类似的并联时、I2C 总线会在 SDA 线上振荡并导致错误。

    是否可以翻转9517?

    您有 I2C 总线方框图吗?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    I2C 概念图如下所示。

    我们无法翻转9517的原因是最大值 9717 B 侧中的电压为0.6V、终端设备 最大值为 仅限 VIL  0.4V。

    这意味着当 B 侧输出电压超过0.4V 时、器件将无法识别它。

    有趣的是、我们使用 TCA9517作为缓冲器(中继器)来提高驱动强度。但它不能并行使用。  

    你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shih、

    很抱歉耽误你的回答,我现在不在办公室了。

    9517两个器件上的 VccA 和 VccB 电平是多少?

    如果其中一个电压比另一个电压高1V、则可以使用 TCA9509的9517中的一个进行切换、因为该器件的 A 侧具有低电压、静态偏移位于 A 侧而不是 B 侧。

    -Bobby