This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:复位引脚中无上拉电阻器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905531/tca6416a-no-pull-up-resistor-in-reset-pin

器件型号:TCA6416A

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子。

我们客户的设计在许多已经生产的电路板上的复位输入上没有上拉电阻器、并想知道它是否会导致 TCA6416A 无法工作、或者只能处理发生的电流泄漏或其他导致故障的影响?

它们将 复位输入直接连接到 VCCI、以从不拉低其应用。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    此器件的 RESET 引脚馈入串联 ESD 单元、然后馈入 CMOS 栅极输入。 串联 ESD 单元具有一个数百欧姆范围的电阻器、用于保护栅极免受上电时浪涌电流的影响。 我不希望将复位直接连接到 VCCI 造成任何损坏或严重泄漏电流。 只要输入电压不高于/低于器件的绝对最大额定值、就可以了。

    -Bobby