This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:一般功能问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905142/dp83tc811sevm-general-functionality-questions

器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

我想先从 UTP 开始、因为我的链路小于10米。

  • 该器件/EVM 是否具有
    • 流量发生器或至少 PRBS 编码器和编码器(PRBS 9/11等)?
    • BER 计数器? 封装损耗指示器? LOL、LOS、LOF、RESNync 的日志文件或软件?
    • 链路质量指标?
  • 要建立链路(双向)、我是否需要一个或两个评估板?
  • 是否有双绞线通道工作? 您会推荐任何规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    DP83TC811具有内置 PRBS 发生器和错误计数器、信号质量指示器以及用于链路丢失和其他错误情况的可配置中断。 有关这些功能的信息和寄存器设置、请查看数据表第8.3.3节中的诊断工具套件。  

    您将需要两个 EVM 板在两个 DP83TC811器件之间建立链路。  

    任何汽车 MATEnet 电缆都是这些 EVM 的最佳选择。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin、

    我看到我们有用于 SPICE 的 IBIS 模型、我们是否有用于 SI 仿真的 AMI 模式、尤其是用于 PAM3的 AMI 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    我们没有 DP83TC811的 MDI 信号仿真。 IBIS 模型涵盖了 SGMII 接口。  

    此致、

    Justin