This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4F202:PI 配置

Guru**** 2764155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905382/tpd4f202-pi-configuration

器件型号:TPD4F202

正如我所知、该器件具有 Pi 型 C-R-C 滤波器配置。 我想知道如何计算其截止频率的 C-R-C 滤波器。 和增益衰减?

您可以与此分享吗? 非常感谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    欢迎使用 E2E!

    在电气特性表中、我们在第6.6节中包含器件的截止频率。 此器件的典型截止频率为108MHz。 对于衰减、您可以通过查看数据表中图8提供的频率重新定位数据来查看系统的插入损耗。

    此致、

    Andy Robles