请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2046B 尊敬的团队:
客户以 全速12Mbps 运行此器件。
如果他们想要检查 眼图要求、是否基于以下规格?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户以 全速12Mbps 运行此器件。
如果他们想要检查 眼图要求、是否基于以下规格?
BR
Kevin
尊敬的 Kevin:
是的、这是数据表的正确部分。 此处定义了全速眼图模板: https://compliance.usb.org/index.asp?UpdateFile=Electrical&Format=Standard
您需要向下滚动才能看到它。
下行端口上的 FS 眼图是使用常规 SOF 数据包而不是 USB 测试数据包进行的。
此致、
JMMN