This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:SCDT 引脚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904139/tfp401a-q1-scdt-pin

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401

大家好、

我们在 TFP401中检查了 SCDT 引脚、当面板未显示时、其电压电平为低电平、

您能否建议我们使用一些方法来检查 SCDT 引脚为何始终保持低电平?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如果面板上没有显示、则 SCDT 引脚应处于低电平。 请参阅数据表中的引脚说明。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    您能否提供一些 经验或调试模块或工具 来阐明 TFP401中的 SCDT 引脚为何保持低电平?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉、但我不确定我是否理解您的问题。 当面板上没有显示屏时、SCDT 引脚应该为低电平。  

    此致、

    I.K.