This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:B 侧通过 PCA9546 MUX 连接到 B 侧

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905446/tca9517-b-side-connect-to-b-side-through-pca9546-mux

器件型号:TCA9517

您好、先生、

据我了解、2个 TCA9517无法将两个 B 侧连接在一起。

我想再次确认、如果我们在 TCA9517 B 侧之间添加了一个 NXP PCA9546 I2C 多路复用器、如下所示的拓扑、

它是否可行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    正确的做法是、这不起作用。  问题是 B 侧 VOL 高于其 VIL (缓冲器在双向通信中可靠工作需要 VIL)。   PCA9546采用基于 FET 开关的架构、因此当信号通过有源通道时、不会对电压进行"重新驱动"。  由于开关无法降低 VOL 电压、因此另一侧的 TCA9517无法正确解决该问题。

    如果您能向我们详细介绍您尝试使用此设置解决的问题、我们可能会帮助您提出替代解决方案。  此外、您可能还需要在此处尝试使用我们的 I2C 设计器工具:

    dev.ti.com/.../

    它允许您输入各种 I2C 器件的接口参数、然后提出解决方案。

    此致、
    最大