This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:如何在设计中实施 PCA9539之前评估它?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905413/pca9539-how-i-can-evaluate-the-pca9539-before-implementing-into-my-design

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9539

是否有评估板可用于评估 PCA9539或该系列中的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    对于新设计、我推荐使用 PCA9539上的 TCA9539器件。  它是一种 P2P 功能等效设备、但在支持的电压范围和上电功能方面性能有所提高。  通过以下 EVM 对其提供支持:

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大