This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:在947加电和初始化之前、GPIO0-3是否已经有信号?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905202/ds90ub947-q1-before-947-power-up-and-initialization-is-it-ok-that-gpio0-3-already-have-signals

器件型号:DS90UB947-Q1

大家好、

我的。在加电然后初始化947 μ s 之前、已经将信号发送到947中的 GPIO0-3

请问是否有风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    GPIO 引脚的绝对最大电压为 VDDIO + 0.3V、因此如果在器件上电之前应用 GPIO、则有损坏器件的风险。  

    此致、

    Casey