This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:散热焊盘能否连接到 GND?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905145/dp83825i-can-the-thermal-pad-be-connected-to-gnd

器件型号:DP83825I

DP83825I 在封装中心有一个大型散热焊盘。 数据表中似乎没有提到此焊盘是否为电气隔离。 它是否可以连接到 GND 以利用 PCB GND 层热性能?  (我也读了 SLUA271) 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    器件上的散热焊盘以电气方式接地。 强烈建议将其连接到 PCB 上的 GND。 我还将记下您的意见、以便在将来进行更新。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这一点非常重要。 谢谢。