This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:IOCC

Guru**** 2594300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904631/tps65988-iocc

器件型号:TPS65988

您好!

在应用程序自定义 GUI 中哪里可以找到 IOCC? IOCC 是否与 Transmit Source Capabilities 选项卡中的"Maximum Current"相同?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它在 GUI 中的峰值电流字段(寄存器0x32)。

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    我的客户将20V PDO 设置为1.35A 的峰值电流、但在测试中、负载会以~1.2A 的电流自行分离。 有什么想法、为什么会发生这种情况? 数据表中的 IOCC 表的起始电流约为1.2A、因此我认为这可能是问题所在。 是否需要将峰值电流设置为高于100%?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想我已经明白了、IOCC 看起来实际上是可选的、因为1.26A 最接近1.35A、这就是它的默认值。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    OCP 值是离散的、您配置的最大电流落在 IOCC 的第一行(1.140 1.267 1.393)中、典型值为1.26A。 这就是为什么 OCP 在1.26A 时发生的原因。  

    峰值电流是  预定义占空比(总时间20ms)下允许的最大电流的%。  峰值电流 不是直流电流。 请检查 PD"SPEC 6.4.1.2.2.7峰值电流"。

    我们提供了有关电源路径保护的非常详细的应用手册。 这将对您有所帮助  

    如果我回答了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    谢谢

    普拉吉斯