This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:1kHz PWM LED 调光

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904903/tca6507-1khz-pwm-led-dimming

器件型号:TCA6507

各位专家、您好!

客户询问 TCA6507是否可以支持 LED 的1kHz PWM 调光。 它们将需要3组输出1kHz PWM。 请帮您对其进行评论。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    否、此器件的标称 PWM 频率为125Hz。  这通常足够快、无法察觉。  出于好奇、您能不能告诉我为什么此应用需要1kHz?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max  

    因为我们将 PWM 用于 RT8511BGQW IC、以实现加热器解决方案。

    众所周知、RT8511BGQW 可以使用100Hz 至8kHz 的 PWM 频率。

    到目前为止、我们的测试始终使用1KHz PWM 来推送150mA 的电流。

    因此、我们希望1KHz 可以从 TCA6507中推送。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清;我理解。  遗憾的是、TCA9507无法实现如此高的频率、但由于 RT8511BGQW 可以在125Hz 下工作、至少可以尝试使用此较低的频率。  如果您发现需要更高的 PWM 频率、可以在以下资源中找到其他生成 PWM 波形的方法。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduc97a/tiduc97a.pdf

    此致、
    最大