This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9638:输出波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905375/ua9638-output-waveform

器件型号:UA9638

有一个有关 UA9638输出波形的问题。  

我们发现、当 UA9638的输出与下游电路无连接时、输出波形如图所示异常。 但是、当它连接到下游电路时、波形与 B 图一样正常。  

1.没有下游电路连接时、为什么输出波形异常?

2.当通信距离仅为30 - 50mm 时、您是否建议在差分输出之间连接一个端接电阻器?

我们尝试使用100欧姆(封装:1206)端接电阻、但看起来热性能较高。  

B 图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您显示的四个波形是什么、连接的下游电路是什么?

    此类短距离通信通常不需要终端。  我认为、当下游电路未连接时、其他事情会发生。  您能否分享原理图以便我们进一步分析?

    谢谢、
    最大