This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:FPGA + MC20902解决方案问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902949/sn65dsi86-fpga-mc20902-solution-issue

器件型号:SN65DSI86

您好、尊敬的 TI!  

我使用 FPGA 和 Meticom 的 MC20902 LVDS/CMOS 到 MIPI D-PHY 兼容 转换器作为 SN65DSI86的 DSI 输入源。

DSI86的 EDP 部分工作正常(由色条发生器检查,请参阅 - https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/899724/3330989#3330989 ),但 DSI 部分给出了0xF0寄存器中的错误0x3和面板上的黑屏。 相关问题:  

 MC20902是否与 SN65DSI86兼容? 在我看来、这在时序图中是可以的。

2.我的 DSI 流在4个信道中组织+ 1个时钟、频率为500MHz。  在分析示波器上的时序图时、我应该注意什么?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意 eDP 侧看起来正常、因为色条现在工作。  

    您是否先清除了寄存器0xF0处的错误、然后再次读取该寄存器? 我想确保报告的错误是真实的错误。 如果错误确实存在、则表示 DSI 接口上存在潜在的信号完整性问题。

    对于示波器、请确保设置和保持时序符合 DSI86数据表中列出的要求。

    您还可以尝试更改寄存器0x11处的 RX 均衡器、看看它是否有用。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的回复。

    [引用用户="David (ASIC) Liu "]您是否先清除了寄存器0xF0中的错误,然后又重新读取了寄存器?

    是的、我清除了0xf8寄存器上的错误、下次读取后错误0x3再次出现

    [引用 USER="David (ASIC) Liu ]这表示 DSI 接口上存在潜在的信号完整性问题[/引用]

    什么类型的完整性问题? 从 MC20902桥到 DSI86的 PCB 通道上的长度为几英寸(大约为1.0-1.5英寸)、信号波形中没有异常情况。 但可能我违反了时间限制。

    [引用 USER="David (ASIC) Liu ]您还可以尝试更改寄存器0x11处的 RX 均衡器、看看它是否有用。[/引用]

    这没有任何影响

    我尝试跳过将寄存器0x12的值设置为100、重启后看到99、这意味着 DSI86正确检测到了频率值、但仍然无法识别数据。

    请看一下我的波形 SOT 序列、它是正确的吗?

    黄色- hs 时钟

    蓝色- hs 正数据

    在不久的将来、当我们使用带宽更宽的示波器时、我们将能够更准确地检查信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关时序定义、请参阅图4 DSI HS 模式接收器时序定义。 Tsetup 和 Thold 时序都必须最小为0.2UI。

    如果时序正确、您能否检查 MC20902是否正在发送 DSI86支持的命令? 第 8.4.4.2节列出了 DSI 支持的数据类型、DSI86将忽略所有其他不支持的数据类型。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="David (ASIC) Liu ] 请参阅图4 DSI HS 模式接收器时序定义、了解时序定义。 Tsetup 和 Thold 时序都必须至少为0.2UI。[/QUERQ]

    如何在 MIPI D-PHY 规格方面找到其他参数、例如 TCLK-SETTLE、THS-SETTLE 等?  它们未列在数据表中。 您是否有关于 DSI86时序要求的更多信息?

    我需要知道 我必须在 DSI 发送器中提供哪些 ths-prepare/ths-zero/ths-settle 时序间隔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI86将遵循 MIPI D-PHY 规范时序要求、并忽略任何数据通道 HS 转换、仅在最大 ths-settle 后响应 HS 转换。 最重要的时序是设置和保持时序要求、以确保将数据正确计时到 DSI86。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,我用宽带宽示波器检查了 DSI 通道的设置/保持时间,它大约等于300+ps,并满足 DSI86的0.2UI (200PS@500MHz)要求。

    你有什么想法吗?

    我能否在 TI 测试寄存器页面中看到 DSI86实际接收到的数据?

    切换到 hs 模式时、我有一个小的瞬态尖峰、它是否会产生负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI86内部不提供接收到的数据。 您能否查看 MC20902是否正在发送 DSI86支持的命令?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MC20902是简单的电压转换器/多路复用器、不执行任何逻辑功能。 FPGA 生成的所有数据包、我在 FPGA 设计中检查了这些数据包、但我没有低估 DSI86无法接收同步序列0xB8的原因

    如果我只发送一个短数据包,dsi86是否可以接受它? 然后、我将检查错误寄存器中是否存在 SOT 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用带2个参数的通用短写来写入 SN65DSI86 CFR 寄存器。 第一个参数是 CFR Address、第二个参数是要写入第一个参数指向的地址的数据。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、好主意、几天后我会尝试并报告结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、在我看来、我有某种基本逻辑错误、因为物理层与 MIPI D-PHY 规范完全复杂。 我为 SOT 位错误启用了中断生成功能、并在示波器上看到、在第一个 HS 数据包传输开始(HSYNC 数据包类型- 0x21)后、中断线上升42ns。 您能帮我找到一个有关 HS 数据线相对于时钟的正确数据包传输波形的示例吗?
    您能告诉我从检测到位错误到上升中断线的延迟吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将向您介绍这篇 EDN 文章、其中包括 MIPI DPHY TX 时序图: https://www.edn.com/all-you-need-to-know-about-mipi-dphy-rx/

    遗憾的是、在检测到位错误与中断线上升之间、我没有时序数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David、这篇文章为我提供了很多帮助。 我在同步序列中发现错误。 在我完全调试视频流之前、我不想关闭此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、整个团队

    我更正了我的同步序列、并且寄存器 F0中没有更多错误、但 我有一个关于 SN65DSI86的 DSI 侧的问题。

    寄存器 F6 - 0x40中出现错误(LOW_OW_DP_SYNC_LOCK_ERR)。


    我将 GPIO2和 GPIO3引脚分别配置为输出 VSYNC 和 HSYNC、我在示波器上看到这些脉冲是正确生成的。

    我的 DSI86现在由一个外部27MHz 时钟计时。 流的 DSI 频率为500MHz。

    请帮助我找出与 DisplayPort 同步发生器不同步的原因、我需要在 DSI 流中调整什么?

    UPD:

    我发现 GPIO3 (HSYNC)引脚仅包含垂直消隐周期(DE 处于非活动状态时)中的脉冲(32个脉冲)。

    我是否正确理解我应该在活动视频期间看到脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从0x20到0x3A 检查 DSI86的视频寄存器,以确保 DSI86寄存器中的视频时序编程与 DSI 接口上接收到的时序相匹配。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、David。 问题是水平同步脉冲生成不正确。 修复后、我在面板上看到了来自 DSI 源的视频。 我认为现在可以结束这个话题。