大家好、
*这是线程 TL16C752D 的延续:当接收 FIFO 变空时接收中断清除方式。
我的客户发现 TL16C752DPFBRQ1的接收中断无法清除、这种现象似乎是造成这种情况的原因。
地址总线在 CPU 到 TL16C752D 的读取周期结束时被释放、但是在释放时会出现类似尖峰的噪声、并且连接到 TL16C752D 的地址信号会发生变化。
他们 认为这可能是因为 TL16C752D 的"地址保持时间"最小值7ns 的要求不满足。
(TL16C752B 的地址保持时间最小为0ns)
通过使用仿真、在读取 TL16C752D 上的接收中断导致的 RHR 时、是否无法确认"如果地址保持时间不满足所需规格、则不清除中断输出"的现象最小值7ns?
您的能力。
此致、
Koshi Ninomiya