This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:请帮助检查该信号吗?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903301/tusb1002a-pls-help-check-the-sch

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

您好、先生、

如果 TUSB1002A 可以替代 TUSB1002?  

这是我们的 TUSB1002A 电路? 但它不能传输数据、您能帮我们检查该信号吗?

谢谢。

BR

e2e.ti.com/.../redriver_5F00_v1_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 EN 引脚为高电平、MODE 为悬空状态。

    将 C3 C4 C5 C6更换为330nf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brain、

    感谢您的回复。

    您是否可以检查 TUSB1002A 是否可以替代 TUSB1002?  

    或者告诉我们它们之间的差异?

    谢谢。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有更新吗?

    我 还对配置 CFG1和 CFG2以及 CHX_EQ[1:0]感到困惑。

    您是否会就此提出一些建议?

    谢谢

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TUSB1002A 可以替代 TUSB1002。 版本修复了非-A 版本中的一些错误。

    要设置 EQ 和 CFG、请查看数据表中的第8.2节。 如果您仍有疑问、我们将通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的支持。

    我的 CTM 对 TUSB1002中的哪些错误感兴趣。

    我还没有找到它。

    那么、您是否愿意与我们分享?

    或向我发送电子邮件:sara.jia@arrowasia.com

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:重新定义引脚14

    2:固定 RX 端接至 GND

    3:降低低功耗状态下的功耗。