This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800 B 侧上拉电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904826/tca9800-tca9800-b-side-pull-up-resistor

器件型号:TCA9800

大家好、

如您所知、TCA9800 B 侧不需要添加上拉  电阻器。 但我的客户已经有一些电路板发送给他们的终端 客户使用上拉 电阻器10kohm、我们需要您的快速支持来再次检查 风险。 (客户仅将器件用作 缓冲器而不 是电平位移。) 电流约为3.3/100=330uA、不确定风险。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们通常建议该器件的总上拉电流不超过 IEXT-I 限制值200uA。  不过、我将在离线模式下与您分享一些信息、以帮助确定此特定情况下的风险级别。

    此致、
    最大