This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:支持 HDMI 2.0?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905024/hd3ss215-support-hdmi-2-0

器件型号:HD3SS215

大家好、

客户有紧急问题、 HD3SS215IRTQR 是否支持 HDMI 2.0?

客户对我们的修订历史很好奇、只需再次确认、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    更改的目的是反映它支持 HDMI 协议、并且根据电气特性、它可以处理高达6Gbps 的数据速率。  

    有些客户会对 HDMI 版本和子版本之间的协议功能感到困惑、该器件只会切换电信号。

     HD3SS215 可处理 HDMI2.0 (6Gbps)数据速率。

    谢谢

    David