This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:[驱动程序支持] TUSB8044A?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904372/tusb8044a-driver-support-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

您好、先生、

   我的客户希望在其产品中使用 TUSB8044A。    

   他们主要在 产品上运行 Linux 内核4.4、并想知道器件(TUSB8044A)是否可以安装在系统中?

    或者他们是否需要开发该器件的驱动程序?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    Linux 内核中包含可与 TUSB8044A 搭配使用的通用 USB 集线器驱动程序。  我们已经看到、并非所有 Linux 驱动程序都具有经过良好优化的 U1/U2中间电源状态支持、因此您可能需要保留使用寄存器05h 选项禁用集线器中 U1/U2的功能。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     

       感谢您的快速回复。

       我对访问寄存器05h 有一个问题。

       我们是否只能通过 I2C 访问寄存器? 或者我们也可以通过 USB 2.0总线访问它?

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    I2C EEPROM 可通过 USB 进行编程。  或者、可以使用 USB HID 接口写入 TUSB8044A 的寄存器、但在每个循环通电/复位事件后都需要这样做。  

    此致、

    JMMN