This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:同时启用所有端口

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904476/pca9545a-enable-all-port-in-same-time

器件型号:PCA9545A

您好、先生、

只需与您再次确认、如果设置 B0/B1/B2/B3 = 1、则将同时启用所有通道、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    是的、您回答正确。  这将启用所有通道。  请注意、在启用多个通道时、它们各自的容性负载和上拉电阻将有效并联、因此您需要确保所有节点在这种情况下都可以继续支持通信。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈。

    如果 PCA9545A 可以放置在两个 SMBus 主设备和评估设备之间、则选择控制通道

    通道0启用后、主器件 B 可以与主器件 A 通信。是否允许这样做?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    从物理信号的角度来看、无论高电平/低电平来自主器件还是从器件、开关都能正常工作。

    不过、从更高级别的协议的角度来看、主器件的设计需要考虑到这种用法。  这意味着他们需要知道总线何时处于忙状态并且在总线空闲前不启动通信(例如、通过检测一个停止条件)。  而且、如果两个主器件同时开始通信、它们需要遵循一些仲裁逻辑来实现冲突发生的时间、并在需要时停止传输。  许多简单的主器件不能支持这种情况、并且需要一个外部器件来进行多主器件仲裁。  PCA9545A 器件将无法执行此功能。  (目前没有 TI 器件可用于此目的。)

    此致、
    最大