This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:USB-C 和 eDP 同时运行

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904974/tps65986-usb-c-and-edp-at-the-same-time

器件型号:TPS65986

大家好、我正在寻找一个芯片或一组芯片、它们可以帮助我同时支持摄像头的 USB-C 数据连接和显示端口视频。  摄像头将是输出、并显示输入。  我需要两个以1080p 60Hz 运行的显示屏。   

目前、我使用 TI SN65DSI83在生产器件上驱动我们的显示屏。 如果可能的话、我还想与之交互。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我建议您改用 TPS65987D 作为 PD 控制器。 但是、PD 控制器所做的就是在两个连接的器件之间协商 Type-C PD 协议、协商交替模式、例如显示端口。 它不会接触超高速数据线、除非可能控制多路复用器或转接驱动器以根据极性连接正确的数据线。