This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:WOL 模式功耗

Guru**** 2540270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904553/dp83867cr-wol-mode-power-consumption

器件型号:DP83867CR

专家您好!

我对 DP83867的功耗有疑问。
我们希望将该器件与 WoL 数据包搭配使用、功耗是重要的一点。
我查看了数据表、其中说明了该器件具有多种模式、但我无法理解哪种模式支持 WoL。
那么、您能否告诉我支持 WoL 的模式和支持 WoL 的模式的功耗?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    WoL 数据包检测本身不是一种低功耗模式。 PHY 处于活动状态、并与链路合作伙伴保持链路、以便接收魔术包。 所有 MAC 接口模式都支持 WOL、这是 MII 隔离模式的预期。  

    DP83867还支持各种低功耗模式、这些模式可根据您的应用使用、但在 PHY 的正常工作模式下可使用 WoL 功能。  

    我很高兴分享以下资源、以提供有关 DP83867的低功耗模式和 WoL 实现示例的更多信息。

    DP83822 WoL: http://www.ti.com/lit/an/snla261/snla261.pdf (在 DP83822和 DP83867之间更改了 WoL 功能的寄存器地址、但实现方式相同)。

    DP83867低功耗模式: http://www.ti.com/lit/an/snla241/snla241.pdf

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的善意解释。
    我知道我们无法使用睡眠模式。
    此外、如果我们需要知道需要支持 WoL 数据包时的功耗、我将参考数据表 P17中电气特性的功耗。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi