This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800的批量

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903302/tca9800-vol-of-tca9800

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9800。 B 侧没有 串联 和上拉 电阻器。 但是、Vol 仍然具有一些大约为400mV 的级。 根据数据表、电压应小于220mV。 您对 这种现象有什么看法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您能否提供 I2C 总线的方框图?

    我最初的猜测是 I2C 总线上的器件具有很大的电压(弱下拉)或主/从器件、其 SDA 引脚前面有一个串联电阻器。

    另请在一张图片中包含 SDA 和 SCL 的示波器截图。 对我来说,我可以看到驱动程序正在切换,您只需说另一个源的两个不同的受更新即可。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我在第一篇文章中提到、没有 上拉 和 下拉 电阻器、也没有 串联 电阻器。 我稍后将分享示波器屏幕截图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据位分析、移位的电平来自单独的驱动器(即从器件生成的电压更高)。您可以判断、因为在每8个时钟脉冲(ACK)之后、当我们的器件释放总线时、会生成~440mV 信号。 您还可以看到、读取(绿色"R")后、信号保持在~440mV、这意味着从器件现在正在驱动信号、因为从器件控制数据线。

    在方框图中、您在 B 侧陈述了1.8V 逻辑、在 A 侧陈述了3.3V 逻辑、范围显示了1V/div、这意味着示波器图像是在 A 侧。 因此、一侧的从器件生成~400mV 信号、而不是我们的器件。 如果您更改一侧的上拉电阻器、则可以降低 Vol。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢 您的回复。 这 是我的错误  、描述不 是很清楚。 电压为0.5V/div (ZICI、Z2C2)、而不是1V/div。 FPGA 是主器件、我们 的器件是从器件。 因此、ACK 应  由 TCA9800 而非 FPGA 生成。 因此、TCA9800的电压 大约为400mV。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    FPGA 是否可以启用内部上拉电阻器? 如果是这样、由于额外的电流从外部提供、这会使 TCA9800的电压升高。

    您是否可以移除 FPGA、然后将 A 侧拉至 GND 并测量 B 侧的电压以确认电压是否仍然~400mV? 或者、您也可以从主板上拆下我们的器件、将其放置在分线板上、并将 A 侧保持在 GND、然后测量 B 侧音量。 如果您在执行此测试/检查时看到电压降至~200mV、则 B 侧可能存在外部电流源、从而使电压升高。

    另一个可能的选择是将 TCA9800更改为 TCA9803、并查看主板 B 侧的电压是否降低。 出现这种情况的原因是 B 侧的驱动强度更强、并且外部电流源对 B 侧的电压电平的影响更小。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我已为 客户应用 TCA9803样片进行测试。 谢谢。