This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:数据供电问题

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903512/sn65hvd96-power-over-data-issues

器件型号:SN65HVD96

您好!  

我们正在开发基于 SN65HVD96和数据供电应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf?&ts=1588921006385的新产品 、但它不起作用。

我们的设计基于图5中的设计。  

我们有两个测试板(可找到所附的原理图)

-我们在第一个示例的 D 引脚上注入方波以模拟传输帧。

-在第二个电路板上,我们将以波浪方式接收数据,直到达到 R 引脚,波形就会丢失。

我们已尝试使用图5中所述的120欧姆电阻器、但也无法正常工作。

如果我们使用非对称波、它就可以正常工作。

我们已经在4 - 30kHz 的方波频率范围内进行了测试

e2e.ti.com/.../200508_5F00_SFBUS_5F00_test.pdf

 

Rafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafa:

    为了让我们更好地了解应用、您能否向我们展示一下对称和非对称波形情况下接收 SN65HVD96的 A 和 B 输入端的波形?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    接收 SN65HVD96的红色-> R

    黄色-> AB of receiving SN65HVD96

    非对称输入:

    对称输入:

    看起来 R 正在检测 AB 边缘...

    此致、  

    Rafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafa:

    我怀疑这种差异是由于不同的测试模式导致在 HVD96器件的差分输入上检测到不同的直流偏置电平。  在对称模式下、波形将在交流耦合电容后"居中"、以便极值上限和极值均高于"有源"输入阈值、转换将通过"无源"阈值区域。  在非对称重复模式下、有效的直流电平会发生变化、在这种情况下、必须使其仅在低信号周期内导致差分电压幅度大于"有效"阈值。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    在您的解释以及 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/666038的帮助下、我认为我已经了解了正在发生的情况。

    我们需要将其与对称的信号配合使用,因此...也许解决方案会实施三级变送器,如的图9所示

    https://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf?&ts=1589270021519

    没错吗?

    此致、  

    Rafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafa:

    使用三电平传输将有所帮助、但它无法完全解决连续包含如此多"0"位的数据模式的潜在问题、从而使接收器(交流耦合后)的电压衰减回"无源"电平。  您链接的应用手册的第8页对此进行了简要介绍。  一种解决方案是以更高的波特率运行、使用更大的 L/C 耦合值、或引入某种级别的软件编码、定期在数据流中散布"1"位。

    我可以通过电子邮件与您私下联系吗?  我有另一种办法,我想提出,但不准备公开披露。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    好的、感谢您提供信息。 我要学习这个

    当然、我的电子邮件是 rafa@ibercomp.com

    此致、

    Rafa