This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:用于30&#39的 RS485/RS422驱动器;UL2919电缆

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65HVD75, SN65HVD78, THVD1450, THVD1410, SN65MLVD204B, SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904308/thvd1450-rs485-rs422-driver-for-30-ul2919-cable

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其它器件:SN65HVD72、 SN65HVD75、 SN65HVD78、 THVD1410、、 SN65MLVD204B、 SN65HVD23

您好;

我正在从事一个基于 RS485/RS422对等连接的项目、其中之间有30英尺 UL2919电缆(12.5 pF/ft)。

我是否可以使用以下发送器之一: THVD1450DGKR 或 SN65HVD72或 SN65HVD75或 SN65HVD78?

此致;

Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo、

    一般来说、30英尺对于 RS-485接口而言相当短、我希望这些收发器中的任何一个都能正常工作。  不过、您需要的数据速率是多少?  对于非常高的数据速率(例如50Mbps)、您应该验证布线的交流损耗不会给链路带来太多的抖动。  我还问、不同的 SN65HVD7x 器件由于不同的输出压摆率限制级别而具有不同的最大数据速率。  (与 THVD1410等类似、THVD1450就是这种情况。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max;

    非常感谢。

    我们的销售应用工程师:Jesse Woolridge (在本信函中复制)告诉我、我们正在寻找"在30英尺的 SCSI2 (UL2919)电缆上至少40 Mbps 的传输速率"。 我想这给我们留下了两个选项: THVD1450和  SN65HVD78 (除非您可以推荐其他收发器)。 我们可以在该应用中使用这两个收发器吗?

    这些驱动器的最大输出差分和单端(相对于 GND)电容是多少?

    此致;

    Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    正如 Karo 提到的、我们迫切需要通过30英尺的标准 SCSI2型电缆实现40Mbps 的传输速率。  理想情况下、我们希望在30英尺时达到50Mbps、而在100英尺时可能达到40Mbps。  请注意:

    • 如果有更好的信号用于那些距离较高的数据速率(可能是 LVDS?)、我们也可以考虑这一点。
      • 理想情况下、如果有一个与'485版本兼容的直接外形尺寸 LVDS 组件、这将使我们能够为多个应用使用相同的基本设计。
    • 如果建议使用可控制的偏斜/加重/EQ、我们应该能够使用这种方法
    • 由于我们要求的细节、电缆类型是常见的 SCSI2。  这是肯定的。

    感谢您提供的任何反馈。  谢谢!

    -Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您提供更多信息。  在这些数据速率下、这些长度通常在 RS-485可以实现的范围内、不过、如果您还想评估高速协议、可以考虑 M-LVDS 等。  (它与 LVDS 类似、但专为多点应用而开发、具有更高的信令摆幅、在这种情况下可用于扩展覆盖范围。)  幸运的是、其中一些器件与 RS-485封装兼容、例如 THVD1450 (我在此推荐 RS-485器件)和 SN65MLVD204B (我推荐 M-LVDS 器件)具有兼容的封装。

    遗憾的是、除非您对电缆的插入损耗有准确的了解、否则可能需要进行一些实验室分析、以真正确认任一选项都能正常工作。  我发现的一个资源提到了一条 SCSI-2电缆示例在50 MHz 时的损耗为2.8 dB/10米。  如果我们粗略地假设在25MHz 下损耗大约为该值的一半(50Mbps 数据速率的奈奎斯特频率)、那么在30英尺的用例中、损耗将小于2dB。  这肯定是可以管理的。  但是、在100英尺(~30米)的距离内、奈奎斯特速率下的噪声可能大于30 dB。  这可能会导致太多的抖动无法管理。  当然、只有一种方法可以确定、那就是实验室测试。

    请注意、在收发器外部实现均衡有一些简单的方法-有关示例、请参阅此参考设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00790

    还有一些内置有此特性的器件、例如 SN65HVD23、尽管该器件的最大额定传输速率为25Mbps (遗憾的是、RS-485产品系列中没有任何具有内部均衡功能的"更快"选项)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max;

    再次感谢你们,满足我们的销售并不容易,但看起来 Jesse 非常高兴:-),他也非常感谢。

    我们非常感谢您的帮助。

    此致;

    Karo