This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555PWR 是否可以直接替换 MAX7311AUG?

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904229/tca9555-may-tca9555pwr-can-direct-replace-max7311aug

器件型号:TCA9555

你(们)好,先生  

我使用交叉参考来搜索 MAX7311AUG 替换器件、并发现 TCA9555PWR 是 P2P。

TCA9555PWR 是否可以 直接替换 MAX7311AUG? 或者需要提醒我的客户的东西?

                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogey、

    这两个器件看起来确实有一些相似之处、但我确实注意到两个主要差异。

    1) 1) MAX 器件的寄存器映射有2个额外的超时寄存器和厂家保留寄存器。

    2) 2) MAX 器件具有比我们的器件更多的地址选项

    -这可能是一个重要的详细信息、这意味着根据客户原理图的设置方式、我们的器件可能不适合替换。 如果您有原理图/方框图、您可以分享我们要更换的特定插座、那么我可以帮助您确认/拒绝这种情况。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby  

    由于 TCA9555无法使用、您是否可以使用其他建议器件?

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    TCA9555将与此处的任何其他选项一样出色。  我们的 IO 扩展器没有任何一个具有总线超时功能或如此多的可编程地址位。  您能否了解此应用中是否确实需要这些功能?

    此致、
    最大