This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TUSB2046I:USB 集线器将支持 Linux 和 Android

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904501/webench-tools-tusb2046i-usb-hub-will-support-linux-and-android

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:TUSB8042A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 与 Linux 和 Android 操作系统进行通信所需的我们的应用 USB HUB 2.0/3.0之一。 有人可以建议相同的器件型号。 USB 集线器设备是否需要驱动程序?

谢谢、此致

Chandrashekara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekara、

    我会推荐我们最新的集线器系列: TUSB8042A、它支持 USB 2.0和 UBS 3.0以及所有符合 USB 3.x 规范的最新 ECNS。

    通用集线器驱动程序通常包含在操作系统(Windows、Mac OS、Linux 等)中、 TI 不提供任何集线器驱动程序。  您需要确认您的 Android 操作系统是否包含集线器驱动程序。

    此致、

    JMMN