This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:当处于直流关断阶段时、可拉入1V 的端口

Guru**** 2956980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904474/tca9617a-pull-a-port-in-1v-when-dc-off-stage

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9517A、 TCA9617B

您好、先生、

下面是 TCA9617A 的原理图、该原理图使用替代竞争对手的 PCA9617。
我们发现 TCA9617会在直流关断阶段将低端口 A 拉至1V。 (直流关断级意味着 P3V3_STBY 具有电源、P3V3无电源)
在直流导通后、我们看到端口 A 拉至3.3V、这是正确的。
然后、我们关闭直流、我们看到端口 A 保持在3.3V。
我们无法读取 I2C 地址,只在交流电源打开时出现,TCA9617A 将端口 A 下拉至1V。

下面是我们捕获的波形。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    在 TCA9517A 数据表中、它说 VCCB 必须在 VCCA 之前加电、并且如果 SDA/SCL 在 VCCB 加电之前被上拉、那么这些引脚中可能会有明显的泄漏电流。  这里似乎就是这样、额外的泄漏电流会使总线保持在这个较低的电压上。  假设情况如此、改用 TCA9617B 器件似乎是一种简单的解决方案。  它与 TCA9517A 引脚相同、但在未完全供电时具有高阻抗 IO。

    此致、
    最大