This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EP:ONET1130EP TxOut 上的静噪行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904041/onet1130ep-squelch-behaviour-on-onet1130ep-txout

器件型号:ONET1130EP

您好!

我们是一家电子开发公司、我们正在开发一款面向客户的产品、用于将电信号转换为5Gbps 频率的光学信号。

要传输的信号是一个具有静噪状态的个性化信号、持续时间为5us 至1ms。 当"TxIn"信号被静噪(V (TxIn +)= V (TxIn-))时、ONET1130EP 芯片的"TxOut"输出如何运行? 如果 TxIn 输入的电压差小于特定阈值、输出是否未定义或 ONET1130EP 也会抑制信号?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 TXIN 上的交流耦合电容、可能有两种情况:

    1)。 输入端可能会抖动、因此如果启用、不会导致 TX 故障、这可能会导致驱动器随机调制激光器。

    2)。 确实有一个恒定的高电平或恒定的低电平。 这可能会导致 TX 故障-如果已启用。

    如果 TX 故障被禁用并且我们与激光器进行交流耦合、那么这取决于正在调制的激光器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果我在阅读数据表时理解正确、则 TX 故障不是瞬时的、在激活之前可能需要50us。

    因此、在此期间(TX 故障置位之前)、驱动器随机调制激光器、即使 TXIN 是方波。

    正确吗?

    此致

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francois、

    我们选择使用 TX_DIS、这通常为1uS -最大5uS。 但是、我不确定您是否有办法或意味着在数据传输期间启用 TX_DIS。

    此致、Nasser