This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:I2C-over-AUX 的使用方案是什么?

Guru**** 2943410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904502/sn65dp159-what-s-the-using-scenario-of-i2c-over-aux

器件型号:SN65DP159

大家好、

我想知道 I2C-over-AUX 的使用场景是什么、因此我可以在 RGZ 和 RSB 封装之间进行选择。

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    双模 DisplayPort 源可以使用 DDC 信令或 I2C-over-AUX 信令访问 DP159 2类电缆适配器寄存器。 因此、它可以支持的接口(DDC、AUX 或两者)取决于源。

    谢谢
    David