This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:仅低侧(NPN)应用中的 VCC 电压

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101, TIOS1013, TIOS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904402/tios101-vcc-voltage-in-low-side-only-npn-application

器件型号:TIOS101

您好!

我将仅使用 TIOS101 (无 LDO 版本)低侧驱动器。 从数据表和本论坛中的讨论来看、VCC 引脚似乎应通电、即使电压未传递到 OUT 引脚(正如在高侧配置中那样)。 应用图表示 VCC 仅用于为内部 LDO (仅适用于适用的 TIO 版本)和高侧驱动器供电。 但是、由于这只是说明性图表、我想问以下问题:

1.您能否确认在 VCC_IN=5V 且 VCC=悬空的情况下 TIOS101只能在低侧模式下运行?

2.当需要 VCC_IN 和 VCC 时、是否可以通过5V 单电源操作器件? 问题源于这样的假设、即可能需要7V 的最小工作电压来为内部 LDO 供电、而在这种情况下则不需要此电压。

谢谢你。

Josef Rypar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您关注 TIOS101、我很乐意回答您可能遇到的任何问题。

    1.您能否确认在 VCC_IN=5V 且 VCC=悬空的情况下 TIOS101只能在低侧模式下运行?

    不可以、所有版本的 TIOS101主要通过较高电压的 VCC 引脚供电、不能将其悬空。  所有版本都有一个内部 LDO、用于为 VCC 引脚上需要7V 电压的数字内核供电。  图中未明确显示这一点、但诊断和控制模块由来自 VCC 引脚的内部 LDO 供电。

    器件的差异在于如何处理数字 IO、以及是否有额外的 LDO 电流来自器件、或者器件是否需要提供外部电压来设置阈值并运行数字 IO 电路。  我还将注意到、TIOS101 (非 LDO)版本和 TIOS1013/5 (LDO)版本在 LDO 的实现方式上存在根本差异。  但是、数字内核基本上是相同的、当它通过检测 VCC_IN 引脚上是否存在电压来加电时、它会确定是 LDO 版本还是非 LDO 版本。  在 TIOS101上、如果提供了 VCC、但未提供 VCC_IN、则器件会认为它是 LDO 版本、并尝试在 VCC_IN 引脚上提供电压。  然而、一旦任何去耦电容器使用这个泄漏电压充电至大约3.3V、它将确定它是非 LDO 版本、并且更改为非 LDO 版本、导致电容器放电、直到这个周期重复。  因此、TIOS101需要同时提供 VCC 和 VCC_IN、以便器件正常工作。  在不同的时间施加这些电压不会对 TIOS101造成损坏、但如果在提供 VCC 时 VCC_IN 不存在、则可能会在 VCC_IN 引脚上以极低的电流(100uA)检测到一些电压。

    2.当需要 VCC_IN 和 VCC 时、是否可以通过5V 单电源操作器件? 问题源于这样的假设、即可能需要7V 的最小工作电压来为内部 LDO 供电、而在这种情况下则不需要此电压。

    否、由于为内部内核供电的内部 LDO、该器件需要7V 电压。  TIOS1013或 TIOS1015能够在单电源下运行、但这必须是7V VCC。

    希望这能解答您的问题。  如果您有任何其他问题、请随时在本帖子或新帖子中跟进。

    此致、

    Jonathan