This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JTAG 引脚的 USB Type C 连接

Guru**** 2126830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904074/usb-type-c-connection-for-jtag-pins

主题中讨论的其他器件:CC2642R

我们将 CC2642R 用于我们的嵌入式系统。 我们使用 USB Type C 连接器进行充电、并计划将其用于 JTAG 编程。 是否有任何用于将 USB Type C 连接到 JTAG 引脚的参考设计? 下面是我们的连接。 我只是想验证以避免错误。  

https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已随附 Wikipedia 页面以提供引脚名称参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在内部检查一些内容。 据我所知,我们没有考虑这一选择。

    这样做的主要原因是什么? 我不熟悉 USB-C、但在本例中、DUT 上可以使用哪种电压电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们这样做是因为我们不想为 JTAG 使用单独的连接器。 我们尝试使用 USB-C 进行充电和同时编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未以这种方式使用 USB-C、因此无法对此进行评论。