This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:IBIS-AMI 模型请求:MPN XIO2001IZGU

Guru**** 2758075 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903910/xio2001-request-for-ibis-ami-model-mpn-xio2001izgu

器件型号:XIO2001

尊敬的 TI:

我想进行涉及 PCIe-PCI 桥接器 MPN XIO2001IZGU 的信号完整性分析。
请注意、TI 网页上只有 IBIS 模型。

您是否想与我分享此 IC 的 IBIS-AMI 模型?
IBIS-AMI 的原因是 PCIe TXP/N 输出缓冲器具有预加重功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    XIO2001没有 AMI 模型。  我将使用 800mV 和-3dB 去加重的数据表规格在仿真器中使用通用 Tx 模型对输出能力建模。  对于第1代操作、通用 Tx 的输出边沿速率应设置为80ps。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。