This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB EP 功能

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904106/tps65982-usb-ep-functionality

器件型号:TPS65982

您好!

我正在尝试使用 TPS65982 USB EP 功能,但它的文档不完整,是否还有其他资源?

 请访问 https://www.ti.com/lit/an/slva838/slva838.pdf?&ts=1589176595296 

我已将 USBEP_ENABLE_EVENT 设置为 GPIO_PIN1并将其拉至高电平。 然后使用 TPS6598x 主机接口工具、将其设置为使用 USB EP。

之后我按下“测试配置设置”按钮,但显示错误,因为我知道它打开 EP 并工作,但它无法读取任何寄存器。

为了使该功能正常工作、我是否需要在 TPS65982 FW 中设置更多设置? 是否有更多有关使用 USB EP 的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 EVM 或您自己的系统与 TPS65982进行交互? 您是否使用外部闪存加载配置生成的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改 了 https://www.ti.com/tool/TIDA-00714 此电路板固件并将其上传到闪存中。 然后、我使用 USB-C 转 USB-A 电缆将器件连接到 PC。 正如我看到的,这不应该有任何问题,因为我只对 USB 2.0主机接口部分感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一点挖掘后、我发现了问题。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65982.pdf?&ts=1589263154097 在数据表中、您可以发现 USB EP 仅在具有 VIN_3V3时才有效。

    当 VIN_3V3不存在且支持电池电量耗尽情况时,该器件是接收设备,由 VBUS 供电。 这意味着您不能在此模式下使用 USB EP。 把它放在那里、也许这会帮助处于类似斗争中的人。