This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 其他 PCIe 转 USB 3.0解决方案(不是 TUSB7340、TUSB7320)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903026/other-pcie-to-usb-3-0-solutions-not-tusb7340-tusb7320

主题中讨论的其他器件:TUSB7340TUSB7320

你(们)好  

TUSB7340和 TUSB7320是 NRND。

还有其他解决方案吗?

您能否介绍其他解决方案?

如果不是单芯片解决方案、这一点无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这是我们唯一的解决方案,它仍在生产中,我们没有足够的资源来支持,您将 使用什么系统? Windows 还是 Linux?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    我的客户未通知我系统操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有用于 Windows 的软件、但不适用于 Linex