This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:与 AM3352的连接检查

Guru**** 2931960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902617/dp83822evm-connection-check-with-am3352

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、

客户具有紧急项目状态、需要通过在2 个完全相同的设置上通过 RGMII 将带有 DP83822EVM 的 AM3352线快速检查功能。

btw 2设置通信失败、因此客户想快速与我们确认他们的连接是否正常?

客户是否可以像这样为 RGMII 飞线?  

有什么要检查的东西吗?

非常感谢!

Andrew

AM3352侧:  

DP83822侧:(COL、RX_ER、CRS、LED_GPIO 保持悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号连接对我来说似乎正常。 但是、由于速度为25MHz、使用蓝色导线始终具有挑战性。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    2快速检查、请提供帮助、谢谢。

    1) 1)您能否为我提供 AM3352的任何寄存器回读、以验证连接是否正常? Thx。

    2) 2)客户发现其中一个 EVM D4 LED 亮起、另一个 EVM D4熄灭。

     您能帮助我了解 D4/D5开/关的含义吗? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    可以使用寄存器0x01来测试链路状态。  请参阅原理图、了解引脚 LED 的映射和功能。

    此致、

    GET